This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:添加输入过压保护

Guru**** 2584905 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276110/ucc28740-add-input-over-voltage-protection

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件:PMP9204、、 TL431

您好

我将参考设计 PMP9204用于我们的电路板。 我已经对此电路板进行了测试。 结果令人满意。

输入过压保护并非内置在参考设计中。 我需要 输入过压保护。

1.如何控制 输入过压,如果任何电路增加,请建议我.

  使用 UCC28740、输出电压会关断哪个引脚使用使能或禁用引脚相对于输入或输出接地引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    1. UCC28740是设计用于高电压 启动的反激式控制器。 HV 引脚可处理高达700V 的电压、大部分情况下直接连接到转换器的输入线路电压。 UCC28740的保护特性包括:输出过压、输入欠压(UVLO)、内部过热和初级过流故障。 所有这些保护特性之后都实施了 UVLO 复位和重新启动。 综上所述、UCC28740不提供输入过压保护、因为并非为此而设计。

    2.当 VS (反映在变压器辅助绕组上的输出电压)引脚电压达到4.6V 时、UCC28740会激活输出过压。 当输出端没有负载时会发生这种情况。 VS 达到4.6V 后、器件停止开关、VDD 引脚电压降低、并达到 UVLO、如果故障被清除、则复位器件。

    如果您还有任何问题、请让我回复该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道我已经阅读了数据表。

    请推荐我  。 如何控制 输入过压保护。

    请建议我电路。 哪个引脚控制。

    那么、电路图也一样。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    我正在处理这个问题、今天很快就会回来与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    请参阅随附的 UCC2870 OVP 原理图。 一些评论:

    -Cbulk:转换器输入线上的大容量电容。

    -U2:并联稳压器 TL431

    -Z1:齐纳二极管

    T1 & T2:开关

    -VDD:UCC28740的输入电源引脚。

    OVP 逻辑序列:

    -当 Vin<Vin_OVP, U2关闭, Z1开启, T1开启, T2关闭时。

    当 Vin>Vin_OVP、U2开启、Z1关闭、T2关闭时、Vdd 会对 C1充电、直到 T2开启、然后 Vdd 会降至 UVLO_OFF。 当 Vin<Vin_OVP 时、VDD 将重新启动并达到 UVLO_ON。

    -针对 TL431设计 R1和 R2以在 VIN_OVP 到 Vref 之间形成一个分压器。

    -设计 Z1为 T1提供足够的 Vgs。

    -设计 R5偏置 Z1并确保 R5不会消耗大量功率。

    -设计 R3和 R4不会从 Vdd 消耗大量的电力。

    如果您还有任何问题、请让我回复该主题。