This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:DC - DC 限流器

Guru**** 2390775 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276952/tl494-dc--dc-current-limiter

器件型号:TL494

问题:差分 OPAMP 输出饱和

尊敬的先生/女士:

我已经设计了一个直流-直流转换器为48V100A 锂离子电池慢充.

最小/最大输入电压:42V - 54V DC

最大电流:20A

IC:TL494  

运算放大器:Tl2379

我观察到 OPAMP 输出饱和、输出电流变为0。

请在该电路板中分享您的更正反馈。

e2e.ti.com/.../Buck-_2800_2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享一些详细的相关数据、以帮助描述您遇到的问题和电气状况?  检查运算放大器的 GBW。 可能会降低直流增益。

    史蒂夫