This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148-Q1:对 TSS-INT 的疑问(内部软启动)

Guru**** 2528000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276922/lm25148-q1-questions-to-tss-int-internal-softstart

器件型号:LM25148-Q1

大家好、

我们的客户向 TSS-INT (内部软启动)规格提出问题。

内部软启动是否达到设置的输出电压的多大百分比?

此致、

西村市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishimura:

    软启动是基准达到800mV 的总时间、它应与100% VOUT 相对应。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多