Other Parts Discussed in Thread: TPS923653, TPS923654
主题中讨论的其他器件: TPS923654
大家好、
我们的客户 根据需求修改了 TPS92365xEVM、但不知何故、电流太低、850mA 低于所需的1.6A。 您能帮助我们检查设置吗?
(它们在 CV 模式中使用电子加载。)
此致
马丁
VIN = 24V
Vload = 40-44V
Iload = 1.6A
10个 LED
LED Vf = 4.3V
Fsw = 1 MHz
MΩ= 1.47k Ω
Rop2 = MΩ Ω
Cin = 44.268uF
COUT = 6.6 μ F
EVM 上的更改:
VIN 为12V 现在为24V
R6以前53.6 kΩ 现在是43 kΩ
R5 Was 52.3 kΩ 现在是22 kΩ
R1 (shunt) was 100 mΩ 现在是125 mΩ。 (这应将电流从2A 更改为1.6A)
L1是22 μ H、现在为10 μ H、饱和电流为3.3A
C8 WAS 22uF 现在为2、67uF