This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923653:有关设置的问题(电流限制因子2而关闭)

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923653, TPS923654

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272309/tps923653-question-about-settings-current-limit-off-by-factor-2

器件型号:TPS923653
主题中讨论的其他器件: TPS923654

大家好、

我们的客户 根据需求修改了 TPS92365xEVM、但不知何故、电流太低、850mA 低于所需的1.6A。 您能帮助我们检查设置吗?

(它们在 CV 模式中使用电子加载。)

此致
马丁

VIN = 24V
Vload = 40-44V
Iload = 1.6A
10个 LED
LED Vf = 4.3V
Fsw = 1 MHz
MΩ= 1.47k Ω
Rop2 = MΩ Ω
Cin = 44.268uF
COUT = 6.6 μ F

EVM 上的更改:  

VIN 为12V 现在为24V
R6以前53.6 kΩ 现在是43 kΩ
R5 Was 52.3 kΩ 现在是22 kΩ
R1 (shunt) was 100 mΩ 现在是125 mΩ。 (这应将电流从2A 更改为1.6A)
L1是22 μ H、现在为10 μ H、饱和电流为3.3A
C8 WAS 22uF 现在为2、67uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    看起来热折返功能会将电流减半。 请更改 R7 = 0 Ω 以禁用热折返并重试。

    此外、请更改 R6 = 33k Ω、以避免 OVP 影响输出电流。 请将 C8更改为4.7uF 或更大、以便在接通周期期间维持感测信号。 请更改具有更大饱和电流的电感器(当输出电流为1.6A 并且 LED 灯串电压= 44V 时、您的设置将具有大约3.92A 的峰值电感器电流)  

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的参与。

    客户按照建议进行了更改:  

    R7从61.9k 至0 Ω
    将 R6从43k 更改为33k
    C8从2、67uF 更改为4、7uF

    结果为:VOUT 为 56、5V、电流为0至0.35A。如果客户 增大负载电流(CC 模式)、则电压偶尔会变为24V。 如果改回原始值、则会得到原始结果。

    想知道是什么关闭。

    此致
    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    很抱歉我忽视了标题。 我刚注意到您提到此线程适用于 TPS923653。

    从您的描述来看、好像触发了 IC 的电流限制或热关断。

    首先、请在该应用中使用 TPS923654/5、因为您的 设置将具有大约3.92A 的峰值电感器电流。

    第二、请检查客户现在使用的是什么封装。 我会推荐 VSON 或 WSON 封装、因为输出约为70.4W、对于 SOT-23-THN 封装、这可能太高。

    第三、请尝试降低开关频率(请确保您更改的设置绝不会触发 IC 的电流限制)、从而降低 IC 的开关损耗。 这将减少 IC 产生的热量。

    此致、

    周老师