This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460:LM61460、LM62460、LM63460、LM64460之间的差异

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460, LM62460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277557/lm61460-difference-between-lm61460-lm62460-lm63460-lm64460

器件型号:LM61460
主题中讨论的其他器件: LM62460

您好、团队成员:
能否提供以下提及的参数和
我认为在电气特性方面都是一样的、请提供它们之间的区别

谢谢。此致、
k. 纳加朱纳
法雷奥印度私人有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM61460和 LM63460/LM64460使用相同的 IC、因此电气特性相同。 唯一的区别是 LM61460采用 HotRod 封装、而 LM63460/LM64460采用增强型 HotRod QFN 封装。

    LM62460是一种不同的 IC、因此电气特性是不同的。 该器件部署了不同的展频曲线(PFM)、能够为 DRW/FPWM 切换 MODE 引脚。  

    此致、

    吉米