This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:运输模式期间的内部寄存器

Guru**** 2522300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277605/bq76940-internal-registers-during-ship-mode

器件型号:BQ76940

您好、TI 团队、  

我很好奇当器件进入运输模式时、其内部寄存器会发生什么情况。  

我对以下情况感到好奇:  

1.该器件会检测 OV 并为响应将 CHG_ON 设置为0。  

2.微控制器 在不清除 SYS_STAT 寄存器中的 OV 时将器件置于运输模式。  

3.当该器件 处于运输模式时 、电池上的电压放电至 OV 阈值以下  

4.  微控制器现在可以唤醒设备。

5.  是否会自动释放 CHG_ON 输出并且 OV 信号仍会被锁存?  

器件是否仍会在进入运输模式之前将上一周期的 OV 位锁存?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    运输/关断状态表示器件已完全断电。 因此在唤醒时、寄存器将处于默认状态。 因此、我不会认为会锁存 OV 信号。 当器件唤醒时、会与将电芯连接到器件时相同。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙