This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7705M:TLC7705QD 最后一个具有金键合线的 LDC

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270571/tlc7705m-tlc7705qd-last-ldc-with-gold-bond-wire

器件型号:TLC7705M

您好!

我想知道哪一个是 TLC7705QD 上具有金键合线的最后一个 LDC。

谢谢。

亚里塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yarisel、铜线的 PCN 于2012年年度发布。 请问您现在为什么要问这个问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的要求不允许使用铜键合线、但我们订购的每个 LDC 都是金键合线。 我们想 确认哪一个是具有金线的最后一个 LDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yarisel、我需要咨询组装厂。 您碰巧知道您在何时下单? 是最近的还是多年前的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至少我有一个1836年的 LDC。 在 PCN 中、好像有一种金线键合的替代方案。 您能否确认一下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yarisel、对于此器件、从2023年1月开始只将 BOM 转换为纯铜线。 LTC 31xxxx 均为铜线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 LTC 31XXXX 是指什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LTC 表示批次追踪代码、其中3个用于 CY 2023、1个用于1月。 日期代码2023一月将是铜线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以确认批号2149的 TLC7705QD 具有 Au 键合线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yarisel、您好、是 Topmark 的2149吗? 您能否使用标签向我发送运输追踪代码 STC 或 LTC 批次追踪代码。 最好使用 STC/LTC 进行检查。 我们此时可以拥有 Cu 和 Au 导线替代 BOM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。 批次追踪代码1CAKE5T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来核对一下组装地点。 请待机、因为已经是他们的周末了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我真的很感谢他们提供的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,祝你一个愉快的周末。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yarisel、根据我们的组装联系人、 批次跟踪代码1CAKE5T 是使用金线构建的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorena。  

    您能否确认 TLC7705QD LDC1945和 TLC7705QD LDC2149的材料声明中有何变化? 或者您能否提供这两者的材料声明?

    谢谢。

    亚里塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 您可以在 TI 门户的 材料成分搜索|德州仪器(TI)(TI.com)中找到 材料声明直流1945和直流2149的材料声明应该没有区别。