This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21080:充电模式永不停止

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277458/bq21080-charging-mode-never-stop

器件型号:BQ21080

尊敬的论坛:

我有点困惑。
我已经为嵌入式应用开发了采用 BQ21080 + Lipo Battery 1S 的 PCB。  
我的问题是关于充电模式...

  • 我的测试固件检查是 BQ 处于活动状态、显示"HAL_I2C_IsDeviceReady">> OK
  • 不修改寄存器。
  • 在我的调试系统上、我在一个循环中打印 ChargerStatus 寄存器。

             无电压输入值时的值= 0
             存在电压输入时、值=33。

"33"意味着充电模式被启用、但是电流测量保持在10mA。 总是10 mA 和"33"值后很多天!

我的问题是,这是正常的吗? 必须为基本应用更改寄存器?

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    在默认设置中、BQ21080可用于基本应用。 如果您想要设置更适合基本应用的充电电流或电池稳压电压等具体参数、则需要通过 I2C 对其进行配置并进行一些寄存器修改。  

    此致、

    安东尼·范