This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25302:BQ25302 - ICHG 引脚充电电流设置 ASK。

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274530/bq25302-bq25302---ichg-pin-charge-current-setting-ask

器件型号:BQ25302

你好。 我按下图所示实现它、参阅数据表中的"9.2.3使用 MCU 可编程充电电流的典型应用"。

我希望它能像下面的真值表一样工作、但它不能正常工作。 (STAT 引脚会闪烁。)

我应该如何修改电路?
是否应使用继电器完全阻断?
请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 STAT LED 闪烁并不一定意味着问题与 ICHG 电阻器电路相关、因为各种故障会导致 STAT 闪烁。

    出于调试目的、您是否已确认如果对电阻器进行拆焊、以便在 ICHG 到 GND 之间只有1个电阻器、则器件按预期工作? 如果仍有问题、则表示问题不是连接到 ICHG 引脚的电路。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    谢谢 Garret。

    当只安装了 R24时、确认了正常运行。

    运行真值表和电路配置是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    根据您的原理图、真值表看起来正确。 当40.2kohm 连接到 GND ICHG = 1A 和100kohm 连接到 GND ICHG = 0.4A 时。  

    在真值表中、"高电平"用 MCU GPIO 函数表示什么? ICHG 引脚不应上拉至另一个电压轨。 当40.2kohm 电阻器被连接至 GND 时、其它电阻器应该保持悬空。 我建议查看您的 MCU GPIO 的工作原理。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    谢谢 Garret。

    R23:悬空
    R22:低

    尽管我提供了这样的 GPIO 信号、但它不起作用。
    是否还有其他猜测?

    (还是应该使用继电器将其完全物理断开?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    关于 MCU GPIO 的调试、我建议测试 GPIO 信号是否正确地将电阻驱动为低电平或悬空。 为此、我只需将 R22和 R23中的一个连接到 MCU、同时将 R24连接到 GND。 测试在两种状态之间切换 GPIO、并确认 ICHG 仅匹配 R24设置、此时 GPIO 应悬空、且当两者都连接到 GND 时 ICHG 匹配两个电阻器的并联电阻。  

    正如您提到的、另一个选项是使用继电器来实际断开一个电阻器、而另一个电阻器连接到 GND。  

    此致、

    加勒特