This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3600:TPS3600

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276236/tps3600-tps3600

器件型号:TPS3600

我在 BATT_IN 处测量7mA、但我的要求在 uA 范围内。

VBATT 上的电流是否5mA 正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何附加文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy、您好!  

    感谢您的提问。 您要尝试附加什么类型的文件? 我想您可以尝试复制粘贴电路的屏幕截图。 如果这不起作用、请告诉我。

    您要从 TPS3600的哪个引脚测量7 mA?  

    此致、

    A·西拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../VSTYBY.pdf

    这是.pdf 文件

    在(BATT_IN)引脚上测量7mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy、您好!  

    BATT_IN 未连接到 TPS3600。 您是指 VBATT (电池)吗?  

    我注意到有许多无源器件连接了 VBATT (电池)、这意味着它们将消耗电流。  

     您是否知道 VBAT 引脚的电流消耗是多少?

    在数据表中 、VDD 引脚和 Vbat 引脚的 TPS3600建议的电流运行在 uA 范围内。 也请在下面的中找到它们。

     此致、

    A·西拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    在断开所有处于断电状态的 VSTYBY 电路后、I measured 5mA @ VBAT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有 TPS3600的评估板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy、您好!

    我们没有用于 TPS3600的 EVM 板。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助我接入电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy、您好!

     您是否需要内部电路? 我认为我无法与其他人共享该器件的内部电路。 但是、如果您看一下数据表中分享的功能方框图、您可能会有更好的了解。  

    您可以看到、Vbat 输入与 VDD 在内部进行比较、以防 VDD 出现一些电源故障问题或欠压情况、从而使备用电池(Vbat)可以 切换。  

    您能否 在测量5 mA 时提供电池电压(Vbat)和电源电压(VDD)、输出电压(Vout)和输出电流(Iout)是多少?  

    此致、

    A·西拉