请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5157 我正在构建一个使用 LM5157将输入电压从5V 升至12V、输出电压:13.5V (输出电流= 1A)的电路。
通过实际测量确认负载特性后、特性如下。
在无负载和1A 负载之间观察到大约0.5V 的压降。
对于 IC、上述行为是否正常?
此外、是否可以通过调整外围电路来消除负载期间的压降?
输入电压:12V 固定
| 負荷 | 出力電圧 | |
| 0 | mA | 13.530V |
| 100 | mA | 13.531V |
| 200 | mA | 13.531V |
| 300 | mA | 13.526V |
| 400 | mA | 13.421伏 |
| 500 | mA | 13.351V |
| 600 | mA | 13.253V |
| 700 | mA | 13.206V |
| 800 | mA | 13.117V |
| 900 | mA | 13.043V |
| 1000 | mA | 12.987V |