This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952EVM

Guru**** 2812265 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276565/bq76952-bq76952evm

器件型号:BQ76952

您好

我们已基于 BQ76952开发了 BMS 板。 我们遵循了 BQ76952EVM 原理图。  

BAT+为52伏。

在 Q2基极上、它应该是稳定的6.0 伏、但我们得到的是下图中所示的瞬态。

  

而在发射器5.5(P-VOL)稳定,但我们却得到了以下。  

因此、LDO 输出 REG1和 REG2上存在瞬态。 它们配置为产生3.3伏电压。

REG18提供稳定的1.8伏电压。

请帮助您确定该电路或 BQ76952存在哪些问题。

非常感谢迅速作出答复。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nadeem:

    集电极电压是多少? 它可能不够高、无法使前置稳压器正确调节电压。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    集电极电压为52V、这足以使前置稳压器正确调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nadeem:

    通过查看原理图、RST_SHUT 应在其上具有一个下拉至 VSS 的下拉电阻器、这样它就不会在开关断开时浮动。 我们在 EVM 上使用10k 下拉电阻器。

    此外、您还可以尝试在按住开关(S2)不到一秒钟的情况下启动部分复位。 如果器件处于软关断模式、则会使其返回正常模式。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max Verboncoeur:

    我已按照上述有关部分复位的说明进行操作、但仍然遇到相同的问题。

    此外、我还 通过串联电阻10K 将 PACK 引脚(42)和 LD 引脚(41)连接到 BAT+。

    我需要你的帮助来解决这个问题. 谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max Verboncoeur:

    我移除了晶体管 Q2并在 REGIN 引脚(36)上施加5.5V 的外部电压。我分析了 REG1引脚(35)上的相同输出。

    输出图片 如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nadeem:

    是否有任何设备从 REG1汲取电流、如果有、消耗了多少电流?

    您可以尝试移除 R20和 R21。 TS2不应该需要一个外部上拉电阻器、它 已经有一个弱内部上拉电阻器。 如果连接的 GPIO 中甚至有1uA 的泄漏电流、它还可能下拉 TS2。

    另一个可以尝试的操作是 A-B-A 交换(该方法的视频介绍)、以查看 IC 或电路板是否出现问题。

    此致、

    马克斯·韦博肯