主题中讨论的其他器件:BQ79616、 USB2ANY
您好!
我正在使用 BQ79616设计 BMS、目前正在设置 UART 通信线路、专用于 RX 引脚。
根据数据表的说明:
"UART 接口要求通过基础器件上的电阻器将 RX 上拉至 CVDD。 RX 在器件侧上拉。 不要将 RX 悬空。 对于堆栈器件、请确保 RX 直接连接至 CVDD。"
我希望在以下方面作出澄清:
- 我是应该在不使用电阻器的情况下将 RX 引脚直接上拉至 CVDD、还是应该使用一个电阻器作为上拉电阻器?
- 如果建议使用电阻器、合适的电阻值是多少? 100k 电阻器是合适的吗?
感谢您对此问题的指导。
我的设计如下。

此致、 Batuhan