This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:BQ34Z100EVM

Guru**** 2812095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276832/bq34z100evm-bq34z100evm

器件型号:BQ34Z100EVM

希望这封电子邮件能帮您找到所需信息。 在此、我想告知您我们在最近尝试针对我们的系统校准测量仪表传感器时遇到的一个问题、以便获取我们可以发送给您的有效 chemID。 我们已经发送了一个给您、但由于放松电流不是0A 而被拒绝。

我们努力尝试重新校准电量监测计传感器、以显示0 mA 的电流(I)读数。 令人遗憾的是,我们的努力没有成功。 随后、当以1A 的电流对电池放电时、电流表记录的电流值为0.992 mA。 有趣的是、在将系统校准到此电流时、BQ Studio 中的读数是准确的。 然而、当我们将负载增加到2A 时会出现问题;此时、BQ Studio 上显示的错误升级到200 mA。

我们不确定是否存在一些配置错误的参数、从而导致这种差异。 此外、我们正在考虑 EVK 套件发生故障的可能性。 此外、问题可能出在我们的设置中长而粗的电缆上。 我们正在考虑这些电缆是否可能对目前的问题造成影响。

鉴于情况的复杂性,请您协助诊断此问题。 非常感谢您在这方面的专业知识和指导。 我们乐于接受您为有效解决此问题而可能需要的任何建议或建议。
如果您需要任何进一步的信息、或者您需要更好地帮助我们的具体细节、请告知我们。 你对这一问题的及时关注对我们非常有价值,因为我们的目标是尽快解决这一问题。


感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。 我们期待你就此问题提供指导。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Primoz、

    用于进行电流校准的导线长度不应产生影响、这仅是在进行电压校准时需要考虑的问题。

    非常重要的是、您用于校准的设备必须非常精确、您可以使用较高的电流进行校准(如2A 或4A)、但如果设备有一些误差、它会影响使用较高电流进行电流测量、因为它会校准增益因子。

    此致、

    怀亚特·凯勒