This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:0xED 默认设置是什么

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277386/tps546d24a-what-the-0xed-default-setting

器件型号:TPS546D24A

大家好、

关于 TI TPS546D24ARVFR 器件

我们使用的材料来自两种不同的生产日期代码、并且发现了通电问题

2023/5/19

2023/8/21

客户端怀疑0xED 默认值不同、他们看到5/19为0x0002、8/21为0x0000

 

  1. 0xED 的默认值是什么?

 

  1. 2023/5/19和2023/8/21之间是否有差异?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    Unknown 说:
    什么是0xED 默认值?

    如数据表中指定的那样、缺省值应该为0x0000h。

    Unknown 说:
    2023/5/19和2023/8/21之间是否有不同?

    这两个器件之间应该没有差异。

    这些器件是否出于编程目的来自第三方? 或者它们是直接来自 TI 吗?  

    客户是否通过 PMBus 更改了 EEPROM 设置?

    谢谢。

    约瑟夫