This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在软启动期间取消突发模式

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276857/how-to-cancel-burst-mode-during-soft-start

主题中讨论的其他器件:UCC28951、UCC28950

请介绍 TMIN"突发模式下的最小占空比编程"的工作原理。
我已经在启动时设置了软启动、但即使它处于软启动模式、它也会进入突发模式。 在软启动期间是否有任何设置不会导致突发模式?
条件
软启动:大约120 ms
TMIN 电阻:10kΩ
在突发模式下、不采用部分谐振的硬开关模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供更多信息。  您在此设计中使用的是什么 TI 器件?

    谢谢!

    ~伦纳德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28951

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在为您调查此问题、并将很快与您联系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无法禁用轻负载突发模式。  当转换器的电压放大器所需的占空比小于 Rtmin 编程的最短导通时间时。  控制器将跳过占空比脉冲、直到电压放大器需要占空比。

    正确的是、在启动期间可以看到此情况、如 UCC28951数据表第10页和下文所述。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28951.pdf

    在软启动期间、在为输出电容器充电时、您应该仅在占空比增加时保持几个周期的脉冲跳跃。

    这通常不会在启动期间导致明显延迟。

    以下链接可带您进入 UCC28950 600 W 评估模块。 第8.8.5节显示了软启动期间 OUT A-D 驱动器进入突发模式的启动波形;以及输出电压。  从这些波形中、输出逐渐充电而不会受到突发模式的中断。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sluub02a/sluub02a.pdf

    此致、