This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS63070的输出电压精度

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275607/tps63070-output-voltage-accuracy-of-tps63070

器件型号:TPS63070

大家好、

 ~希望在输入电压为3~15V 且输出电压为3.3V/0 90mA 且采用 PFM 模式时使用 TPS63070。 它们使用470kΩ/ 150kΩ±1%作为分压器来测量输出电压。

数据表中未说明 TPS63070的输出电压精度。

您能告诉我采用 PFM 模式时 TPS63070在3.3V 的输出电压精度吗?

谢谢。

此致、

傅伟成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Foong Wei Seng:

    在这里您可以找到 PFM 以及 CCM 中反馈节点的精度: TPS63070数据表| TI.com

    输出精度取决于反馈节点精度和电阻分压器精度。 此工具可帮助计算电阻分压器精度: VOLT-DIVIDER-CALC 计算工具| TI.com

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您的答复。

    1.您能告诉我 Vfb 只有在 VJ=Vfb 时的准确度25℃ 吗?

    2.客户希望确认我们如何获得 VFB 的最小值和最大值? 数据中 Vfb 的最小值和最大值是否介于-40℃ 到125℃ 之间? 最小值在-40℃ 下进行测试、最大值在125℃ 下进行测试?

    此致、

    傅伟成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Foong Wei Seng:

    1.我们没有这些数据,但应该非常严格。

    2.我们保证整个温度范围内测试的方式以及这些数值都是 TI 内部信息。

    此致、
    布里吉特