This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:设计审查。 跳闸后电子保险丝断开

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276423/tps2597-design-review-efuse-is-broken-after-a-trip

器件型号:TPS2597

您好!

我们设计了一个电路板、其中两个电子保险丝串联在一起、以满足唯一的故障要求。 因此、如果一个保险丝在过流情况下不会跳闸、第二个保险丝应该跳闸。

一旦我们测试了短路/过流、电路就会中断电流流动。 但是、移除(过载)负载后、它不会再恢复。 通过桥接有缺陷的电路板上的保险丝、我们发现、燃烧的保险丝各不相同。

我们使用电子负载和正常的2欧姆大功率电阻器测试了电路、以确保没有电子负载内部的内部输入电容器导致过载。 因此、一个用于正常运行的2 Ω 电阻器和另一个并联的2 Ω 电阻器用于启动 OC 事件。

保险丝在没有烟雾或闪光的情况下断开。


另外还有4个22uF 电容器、以上原理图中没有这些电容器。  

此电路中可能存在什么问题?

我们面临悬空 PG 信号、但是否会对保险丝造成这种损坏?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    通常、此类故障是由于 VIN 过冲导致器件 VIN 绝对最大值违例。 您将需要选择一个输入 TVS、使其钳制在 TPS2597的28V 绝对最大值以下。

    您可以在中间使用 TVS、并将输入 TVS 33CA 替换为14CA 等产品。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的快速响应。  
    同时、我们 在 U1的输入端实际添加了 TVS 二极管 SMBJ16A-13-F 和22uF/25V、在 U2的输出端添加了肖特基二极管 B330A-13-F、这与在评估板上执行的方法相同、 保险丝现在不会断开。  

    对于整个电路和包含两个电路的菊花链、您会怎么说? 特别是引脚 U2、引脚 EN、UVLO 和 PGTH?

    此外、我们电路板上没有任何逻辑电压、因此我们将 PG 引脚保持开路。 这是否会在将来导致任何故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    是的、PG 开路比较正常。 为什么第二个电子保险丝的 PGTH 偏置到第一个电子保险丝的 VIN、而不是第二个电子保险丝的 VOUT?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    这是一个很好的问题。 从应用手册开始、我们的原理图使用了两根保险丝、以获得更高的电流。 将 PGTH 和 EN 引脚连接在一起并连接到第一个分压器。



    但现在我想知道、由于我们没有使用 PG 引脚、我们是否完全需要 PGTH 电路? 根据方框图、没有其他用途、为什么必须检查 PGTH 上的电压。

    此致、

    阿莱克塞伊