This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25948EVM:输出电压纹波

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277186/tps25948evm-vout-voltage-ripple

器件型号:TPS25948EVM

您好!

我正在为我的设计评估 TPS259480。  

我无法了解过流情况下的输出纹波以及如何降低它们?

此外,如推荐原理图所示,可以在输出中使用陶瓷电容器代替铝电解电容器吗?

此致、

阿努拉格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anurag、

    您可以根据需要使用电容器类型。 您使用哪种类型的负载进行过流测试?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 cc 模式下使用电子负载、电流限制设置为1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anurag、

     我会建议使用 CR 负载。 不建议使用 CC LOAD 进行评估。

    此致

    G·库纳尔