This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:是否可以在全桥 LLC 中使用?

Guru**** 2511665 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276742/ucc25600-is-it-possible-to-use-it-in-full-bridge-llc

器件型号:UCC25600
主题中讨论的其他器件: UCC256404、UCC25640

UCC25600是一种半桥 LLC 控制器、但是否可以将其用于全桥 LLC 与另一个栅极驱动器 IC 结合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***-San、

    我们没有任何这样做的参考设计示例。 您能分享您想支持的功率级别吗? 我们针对全桥的最佳解决方案是相移全桥(UCC28951)。

    您认为这对您有用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    功率等级为200W、但由于我们要将电压提升到电压的大约4倍、因此我们要使用全桥来尽可能抑制初级侧电流。 此外、我想使用 LLC、而不是相移。

    我在论坛中找到了以下答案、我认为 UCC25600可与全桥 LLC 搭配使用、因此我提出了问题。

    感谢您的联系。 谐振电容器电压和谐振电流需要转换为接地基准信号、以便控制器理解。 将 HO 栅极信号转换为接地参考信号以驱动另一个半桥的低侧。 我认为 UCC25600更适合用于模拟控制的全桥 LLC。 它是一种直接频率控制 LLC、具有两个接地基准门信号。 与 UCC256404相比、使用 UCC25600实现全桥将会容易得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***-San、

    虽然可以使用 UCC25600实现全桥 LLC、但没有实际实施的示例。 您的回答是、UCC25640系列无法做到这一点。  

    对于200W 的功率、通常可以使用半桥 LLC 实现所需的效率。 您希望支持的实际输入电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    输入范围为18.2V 至27.8V。
    对于半桥、最大初级电流约为26A。
    为了减小电路板的尺寸、我想使用全桥、这会将初级电流减少一半。
    由于使用 UCC25600可以实现全桥、因此我将考虑使用 UCC25600一次。