在该 IC 的引脚14和引脚13之间连接了一个分流电阻器、根据数据表的电流限制为50mV 除以该分流电阻器值。 我们使用的是3MR 电阻器、因此根据公式、电流限制应为50/3=16.67A。
但是、电流限制在十个样本上以10.8-11.4A 开始生效、在这十个样本上平均为11.17A。
有趣的是、IMON 输出应提供48倍于分流电压的电压。
我将通过分流器的标称值为10A、并在分流器上测得31.87mV。 48x31.87=1.53V、这就是我预期在 IMON 引脚上会看到的结果。
不过、我在该引脚上测得的电压为2.14V! 这大致相当于分流电压乘以64、而不是48。 比预期高约33%。 这将解释电流限制如此低的原因、IC 认为电流大于实际电流。
结果是 IC 在电流远低于分流电阻器和数据表公式定义的限值水平时将输出关闭。
发生了什么、如何解决它?