This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:使用 TPS23881测量功耗

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOST-PSEMTHR-007, TPS23881, TPS23881EVM-008, MSP-EXP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270588/tps23881-measure-power-consumption-with-tps23881

器件型号:TPS23881
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR5969、BOOST-PSEMTHR-007

您好!

我是这一领域的新手、但我拥有 PCB 设计背景。 我有兴趣使用 TPS23881测量特定端口的功耗、并实现一项功能以在出现任何异常行为时暂时关闭该端口。 像摄像头这样的一些 PoE 设备只需要短暂的下电上电即可复位。 利用 TPS23881、这是否可行?

感谢您的深入理解。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在 E2E 上与我们联系!  

    是的、这对 TPS23881来说是可行的。 如果您计划将此端口用作 PoE 端口、则将使用带有 SENX/KsenseX 引脚的 Rsense 电路来主动监控电流。 通过 Vpwr 和 DRAIN X 引脚监控电压。

    寄存器30h-3Fh 将是您的活动功率监控器报告寄存器。

    复位方法有几种、具体取决于您的系统设计、但您可以使用复位引脚或复位命令寄存器1Ah 复位实际器件、也可以通过 OSS 单独关闭端口。

    请注意、当发生 UVLO 或过流等异常行为时、端口将关断、具体取决于您的工作模式。 您还可以通过寄存器19h 手动关闭端口。

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brandon 的及时回复。 由于我建议的功能似乎是可行的、因此我有兴趣使用开发模块进行功能测试。 具体而言、我正在寻找与 TPS23881EVM-008类似但可用端口较少的开发板。 理想情况下、它应能够提供60W 以上的功率并基于 IEEE802.3bt 技术、因为我打算使用它来监控 PTZ 摄像机。

    此致、  
    耶稣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣!

    遗憾的是、 TPS23881EVM-008 + BOOST-PSEMTHR-007 组合是可用于测试的端口数最低的开发模块。 此 EVM 能够在4线对端口上提供高达90W 的功率、并可使用可下载的 GUI 进行配置。 为了与器件连接、还需要 USB2ANY 适配器。  

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon:

    非常感谢您的快速回答。 如果我无法购买上述模块:

    我能否按照制造商提供的设计指南和建议、使用 TPS23381创建我自己的设计?
    是否可以使用不同的微控制器来连接 TPS23381、或者仅限于同一家制造商提供的微控制器? 鉴于它支持 I2C 通信、似乎任何微控制器都应该能够与其轻松通信、还是需要特定固件以实现最优运行?
    此致、
    M·赫塞斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣!

    是的、您可以使用我们的设计指南创建您自己的设计、在连接来自不同供应商的任何微控制器时应该不会遇到任何问题。 我的建议显然是使用相同的供应商、以便内部团队能够更快速地进行沟通、帮助调试和故障排除、但这只是一个建议。

    任何支持 I2C 控制的 MCU 都可以与 TPS23881连接。 另外还建议使用 MSP430、因为我们已经为特定于 PoE 的基本应用创建了参考代码。

    此参考代码包括不同的工作模式以及在启动时加载 SRAM。

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    非常感谢您的快速响应;您在澄清我的疑问方面非常有帮助。 现在我将继续进行 PCB 设计、并确保引脚与任何微控制器兼容。

    -我一定会采纳您的建议使用 MSP430进行初始测试。

    此外,我将联系您,获得有关原理图和 PCB 设计的指导。

    -您能否为我提供 PCB 设计更新文档的链接和当前的示例原理图?

    您好!

    M·赫塞斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣!

    您可以联系我、我将能够帮助您查看原理图和 PCB 文件!

    最新的 PCB 设计指南可在我们所有器件的数据表中的布局指南中找到。 示例原理图、建议参考我在上面提到的 EVM。 请告诉我、我是否可以帮助您找到或提供特定内容、谢谢!

    此致、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    感谢您之前的答复。 我有几个简短的问题:

    我能否使用 MSP-EXP430FR5969模块运行文档中提供的示例代码?

    我注意到在 TPS23881数据表的第126页、有一个标题为"未使用通道上的连接"的部分、该部分针对未使用端口的情况提供了连接图。 如果我打算使用更少的端口、是否适合使用此图?

    非常感谢您的深入见解。

    此致、

    M·赫塞斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣!

    是的、MSP-EXP30FR5969是 MSP430 LaunchPad、它与 BOOST-PSEMTHR-007主板搭配使用来测试演示应用代码。

    是的、请参考数据表中有关未使用引脚的部分、通常当未使用时任何检测引脚都应接地、并且栅极驱动器引脚应保持悬空、以便在未使用时不会灌入电流。

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    感谢您的帮助。 我有一个关于 BOOST-PSEMTHR-007开发板的问题。 PCB 层数是否会影响其行为? 具体而言、如果我打算创建一个只有2个端口的测试板、使用双层 PCB 实现该目的是否可行?

    非常感谢您的深入见解。

    此致、
    耶稣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣!

    进行2层设计是可行的、因为不会有很多布线问题。 唯一需要关注的是接地屏蔽。

    此致、

    布兰登