This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQstudio 中的 PACK 引脚电压读取错误

Guru**** 2813175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76952, EV2400, BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274861/bq76952-pack-pin-voltage-read-error-in-bqstudio

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、 EV2400

我将在定制电路板上使用 BQ76952芯片、此定制电路板将有12节电池连接到一个 MCU。 目前、我已经将电路板连接到 EV2400 (更新至最新 FW)、并使用 BQstudio (测试版)进行测试。

当 FET 启用时、PACK 引脚电压读数不正确值。 例如、Stack Voltage 为5523 userV (55.23V)、而 PACK Pin Voltage 为32 userV (0.32V)。 使用万用表测量电路板上的 PACK 引脚输出是正确值、因此它在 BQstudio 中只是读取/显示不正确。

我已在 BQ76952EVM 上进行了此测试、并在 BQstudio 中获取正确的 PACK 引脚电压结果。

不确定问题可能是什么-由定制电路板、芯片校准、寄存器问题/设置导致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    您能否向我们发送原理图以便我们检查并确定您在何处测量 PACK 电压?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否将原理图以私人消息的形式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    我将向您发送一条私人消息、您可以在其中私下分享您的原理图。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    原理图看起来没有问题。

    我能否请您提供更多详细信息:

    • LD 电压读数是多少? 这应该与 PACK 电压读数非常相似。
    • 您能否使用0xF081子命令(如下所示、 TRM 的第117页)读取原始 ADC 计数、并让我知道 ADC 看到的是什么?
    • 您能检验一下 校准:Voltage:Pack Gain 寄存器设置为?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.

    以下结果适用于12节电池。 我的上一个 注释中的电压55.23V 是为14节电池设置的。 LD 电压与 Stack 电压不匹配。

    FET 关断

    FET 导通

    2.  

    校准:Voltage:Pack Gain  寄存器= 33845

    3.

    ADC 结果-首先在 EVM 上进行测试、然后在我们的定制电路板上进行测试

    EVM FET 关闭 十六进制 十进制
    PACK 引脚 ADC 计数 00 14 20
    电池组顶部电压 ADC 计数 23 03 8963
    LD 引脚 ADC 计数 00 13 19

    EVM FET 导通 十六进制 十进制
    PACK 引脚 ADC 计数 23 F4 9204
    电池组顶部电压 ADC 计数 23 03 8963
    LD 引脚 ADC 计数 23 B7 9143

    CustomBoard FET OFF (定制板 FET 关断) 十六进制 十进制
    PACK 引脚 ADC 计数 00 0A 10
    电池组顶部电压 ADC 计数 24 04 9220
    LD 引脚 ADC 计数 00 07 7

    自定义板 FET 开启 十六进制 十进制
    PACK 引脚 ADC 计数 00 3C 60
    电池组顶部电压 ADC 计数 24 02 9218
    LD 引脚 ADC 计数 00 60 96
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    抱歉、我还需要一件事来检查这一点。

    我能否让您使用收集数据时所采用的设置导出定制板和 EVM 的.gg 配置文件、

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以私人信息发送给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    看起来您交换了 ADC 字节。 例如、PACK 引脚 ADC 数量的 EVM FET 应为0x0014。

    使用这些值、看起来 ADC 实际上正在读取低电压、并且没有校准问题。

    您在何处测量实际的 PACK 电压? 您能否在尽可能靠近 IC 上的 PACK 引脚和 LD 引脚的位置测量它?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说得对、我混淆了 ADC 字节。 我已经返回并更新了它们、以便我自己参考。

    我一直在测量连接到 PACK+和 PACK-网络的电路板上测试点上的 PACK 电压。 我将测量 IC 上 PACK 引脚和 LD 引脚的电压、并在周一作出响应。

    谢谢。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 EVM 和定制板通过 PACK 和 LD 引脚进行的测量值。 测量值与 BQstudio 匹配、因此这不是问题。 定制电路板未检测到正确的输出电池组电压、因此这肯定是原理图或电路板硬件问题。

    EVM PACK 引脚 LD 引脚
    FET 关断 0.02V 0.02V
    FET 导通 46.95V 46.95V

    自定义板 PACK 引脚 LD 引脚
    FET 关断 0.00V -0.01伏
    FET 导通 0.27伏 0.49伏

    谢谢。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    我在您的原理图上没有看到任何可能导致此问题的内容、因此这可能是布局或电路板的问题。

    您可以尝试探测 LD 和 PACK 路径上的不同点、以查看电压下降的位置。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现二极管 D4和 D5反向安装。 这已部分解决了问题、但 PACK 和 LD 引脚上的电压仍然不正确、因此我将 R35、R36、R38、R39的电阻值更新为5.1k、以匹配评估板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更新了电阻并移除了二极管 D4、D5、D6、D7、因为它们未按预期工作。 这似乎解决了问题。  

    现在、我在 BQstudio 中获得更明智的读数、尽管它们仍然与我在引脚处测量的读数略有偏差。 这是否来自于先前检查的问题之一、如校准。

    电压测量;

    叠层:47.34V

    封装引脚: 46.94V

    LD 引脚:46.94V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    这看起来好很多!

    我希望重新校准增益将改善误差。 有关校准 Stack/Pack/LD 读数的详细信息位于 BQ769x2校准和 OTP 编程指南 在 第2.4节

    此致、

    马克斯·韦博肯