This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:参考仿真模型不支持温度扫描功能。 您会提供温度扫描模型吗?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276795/tps1641-reference-simulation-model-not-supporting-temperature-sweep-ability-will-you-please-provide-model-for-temperature-sweep

器件型号:TPS1641

参考仿真模型不支持温度扫描功能。 您是否会提供用于温度扫描的 IC TPS1641模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhilash:

    由于我们的模式非常复杂、因此我们在25°C 左右的温度下设计它们。 无法进行温度扫描。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 是否有任何方法可以了解不同温度范围内的器件响应和稳定性。 如果 有任何详细报告、请告知我们?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhilash:

    在数据表中、我们给出了显示不同温度之间部件参数变化的曲线。 另外、我们还保证器件在 Tj=-40C 到125C 之间具有正常运行。  

    此致

    G·库纳尔