This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923653:公式更改为之前的版本

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277156/tps923653-change-of-equations-to-the-previous-version

器件型号:TPS923653

您好、TI 团队、

我有一个与 TPS923653相关的问题:

第22页的公式(第9.2.1.2节、公式2、3、4、5)并不对应、这些值被修改、如何选择组件尚不清楚。
示例的值可以是 Vin=12V、Vout=36V、ILED=1、1.5MHz、kin=0.6、 L= 8.89uH, ILRIPPLE=.6, ILPeak=1.3, ILRMS=1.015.

目前尚不清楚哪些方程式是正确的。

Yo tengo una strategation de 12, y necesito para mi diseño ó n una salida en strategation de 22 con una corriente de 350mA a una frecuencia de 400Khz y un kind de 3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    抱歉、您的意思可能不清楚。 您可以用英语表达您的问题吗?

    请参阅 TI.com 上 TPS923653数据表的最新版本。

    此致、

    周老师