This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:在充电器写入命令之后、I2C 线路保持低电平

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234547/tps25750-i2c-line-held-low-after-charger-write-command

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25731

当 PD 芯片  与充电器芯片(BQ25731)进行通信时、I2C 总线出现问题。 当我们使用外部 PD 接收设备切换/请求不同的电压电平时、时钟线会拉伸。
我们有基于 EVM 的定制电路板。
使用用于固件定制的 TI 工具并使用 GUI 生成的固件对上述内容进行了测试。

这是配置文件:

{"Questions":{"version":"7.0.4.6"、"Answers":[0、3、0、1、1、null、1、null、1.536、null、null、null、]、"options":{}、"configID":"0000 "、"VendorID":"0000"

我们探测了线路以监控数据流量、得到了以下结果:


上述设置将充电芯片 OTG 电压设为20V,设置正确,但两个芯片之间不再有 I2C 通信"时钟线保持低电平"。  

在调试中、我们使用了4CC 命令'I2Cw'和'I2Cr'从 PD 芯片读取/写入充电器芯片、该芯片工作正常、没有任何问题(写入我们 从线路探测的相同序列数据、但延迟不同/更多) 当通信由 GUI 生成的固件驱动时、我们没有看到这个问题。

您能提供建议吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好、Ahmed、

    您能否确认您连接到了哪个 I2C 总线? (TPS25750、I2Cs 和 I2Cm 上有两条 I2C 总线)。 您还能否提供您的 I2C 日志?

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    我们连接到 I2Cm 总线来监控数据流量。

    请在下面的链接中找到 I2Cm 日志:

    https://drive.google.com/file/d/1RjU5BtZW8t6813ZL7-_rX9baMrN9TKfC/view?usp=sharing

    日志包含系统上电时的日志、最后一个部分是电压开关请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供日志。 我将查看日志并在6月9日 EOB 向您提供反馈。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是不同方案的日志:

    https://drive.google.com/file/d/1ZLD28fU-NyXeGYSBLDzRTFPiur1MYkIM/view?usp=sharing

    此时我们将 USB-C 插入笔记本电脑、其连接似乎会接收接着的 I2C 总线崩溃。

    当我们插入电源适配器(墙壁)时、我们没有看到此问题。

    出现这个问题后、我们已经尝试发送"gaid"命令后  仍然无法执行、但发送"gaid"命令后、芯片恢复正常。

    另外、如果我忘了说、当 I2Cm 总线崩溃时、其他外设函数仍然有效、我们可以访问 I2Cs 总线、GPIO 等。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供进一步的背景信息。 PicoScope 是否具有可用于查看 I2C 日志的查看器软件? 我不能轻易在他们的网站上找到一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是该软件的链接:
    https://drive.google.com/file/d/1NH_Dez0HasuGXmOaZ6qG0Dw0B5HYrZeu/view?usp=sharing

    此示例在 Windows 上运行。

    我们所做的另一个测试是、当我们物理断开充电器芯片并探测 I2Cm 线路时、我们不会看到崩溃。 充电器芯片会拉伸时钟线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我将在星期一审查日志并由 EOB 提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Conner,我们将等待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25731使 CLK 线保持低 电平的两种情况都是当 TPS25750尝试写入不存在的 BQ25731寄存器时、Pico_Waveform_ 25750_BQ25731中的0Dh 寄存器( 缓冲区2、 Plug_Into_Laptop_数据包4) Boot_230750_BQ25731 _and_20V_OTG.psdata 以及寄存器16h 和14h (缓冲区3、数据包5和6)。

    您是否能够共享完整的 TPS25750项目文件? 这将让我深入了解为什么 TPS25750会尝试写入这些(不存在)寄存器。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Conner、
    我们可以通过私人消息发送项目文件吗?如果可以、您可以告诉我们如何发送该文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    Ahmed 的同事在这里。 我们是否能够在 GUI 上尝试使用旧版本的文件以查看它是否有帮助、或是否为我们导出了.c 文件? 我们将在电池电量为12.6V 的情况下运行3节锂离子电池。 我们将完整的二进制文件写入 EEPROM。

    此外、仔细观察 I2C 波形、似乎没有任何可能导致数据损坏的噪声。 保持低电平前的最后一个位如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Sam、

    我已通过私人消息请求 Ahmed 通过电子邮件向我发送项目文件、我今天还会咨询同事以获得更快的解决方案。 感谢您提供更多信息。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmed、我正在上传新的二进制文件。 您能否将此文件刷写到您的器件(TPS25750)中、如果您遇到任何问题、敬请告知?

    此致、

    C·吉莱特

    e2e.ti.com/.../750_5F00_corrected_5F00_ahmed_5F00_v050.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、  

    感谢您发送二进制文件。 以下是 I2C 线路的输出:

    https://drive.google.com/file/d/1Wrfy_uTDDgE-hIOA2IACS4mfQdVA5xPK/view?usp=sharing

    这些是时钟线无限期保持低电平之前 PD 芯片发送的最后一个字节。 我所做的只是启动电路板、似乎要加载 EEPROM、然后就这样做了。

    此致、

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供最新的示波器捕获和数据日志。 我已经指出了一个问题、今天将解决这个问题。 EOB 星期三最晚将为您提供一个新的二进制文件。

    此致、

    康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、  

    有任何反馈吗?

    此致、

    艾哈迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起艾哈迈德的延误。 您能为我确认一下您有4个拉电流 PDO 和1个灌电流 PDO 吗? 我将最终确定配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并确认它们符合以下条件:

    拉电流 PDO1:5V 3A

    2:9V 3A

    3:15V 3A

    4:20V 3A

    灌电流 PDO 1:5V 3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是最终的二进制文件。 我手动配置了与 BQ25731的通信、并使用了您在描述中为 TPS25750行为提供的初始设置。

    如果您遇到任何进一步的问题、请告诉我、我将立即尝试通过 EOB 解决这些问题并为您提供新的二进制文件。

    此致、

    C·吉莱特

    e2e.ti.com/.../ahmed_5F00_final_5F00_binary.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Conner。 看起来它在工作、我们让器件提供所有 PDO、而不会在 I2C 线路上出现问题。 我们将继续在电路板上工作、看看我们如何发展。 再次感谢您为此问题付出的努力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎 Sam。 感谢您一直以来的耐心等待。

    我将关闭该主题、但是如果遇到问题、可以重新打开。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Conner 的帮助。

    只是想检查自定义工具是否会更新、以便我们可以对设置进行更改 、这样会使您发送的二进制文件固定到这些设置、并且当端口连接到 DRP 时、设备不会成为供电方(请尝试。 src)的情况下、它看起来设置为 try.SNK。

    拉电流 PDO1:5V 3A

    2:9V 3A

    3:15V 3A

    4:20V 3A

    灌电流 PDO 1:5V 3A

    [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即将发布的 GUI 集有一个新版本(当前正在测试)将会解决这些问题。

    目前、我已更新二进制文件并将其附加在此处、设置为"try.SRC"。

    此致、

    康纳 Gillettee2e.ti.com/.../ahmed_5F00_final_5F00_binary_5F00_try_2D00_src.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢康纳!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意为您提供帮助! 我将继续、把这个主题标记为关闭。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    最后一个二进制文件仍然存在问题、当它连接到 DRP 时、它成为源文件、这是可以的、因为我们有"尝试"。 SrC'启用、但当我们调用电源角色交换命令时、它会变为受电方几秒钟、然后恢复为供电方。

    此外、我们是否可以为 I2Cs_IRQ 启用 GPIO10、因为当前每当发生中断事件时、引脚都不会被拉低、不确定其配置为什么。

    定制工具是否会很快更新?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好、Ahmed、

    我已包含新的二进制文件、该文件将 GPIO10启用为 I2Cs_IRQ、并允许该器件在电源角色交换后保持为受电方。

    新的 GUI 目前正在测试。 我还没有确切的发布日期。

    e2e.ti.com/.../ahmed_5F00_final_5F00_project_5F00_try_2D00_src_5F00_gpio10irq.bin

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢康纳!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    我们目前面临几个问题:

    1) 1) 我们现在已经为5节电池组"21V"配置了我们的系统/充电器、我注意到、当我们首次插入 DRP 时、PD 控制器将变为电源、它能够提供协商的 PDO 20V/3A。 当我执行 PR_swap 时、它变成受电方;当我尝试再次执行 PR_swap 以将其变为供电方时、失败、并且错误消息为"Timed-out"。 知道当系统/充电器为3S"12.6V"时不会发生此问题。
    我们使用的充电器芯片是 BQ25731。


    2) 2)第二个问题与电池电量耗尽模式有关、当电池电量耗尽时、是否可以向我展示处理电池电量耗尽模式的步骤、包括 ADCINx 引脚配置。


    非常感谢您的帮助!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ahmed、我将研究第一个问题、并在周一由 EOB 提供第二个问题的说明。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.这可能是由于没有达到 PD 技术规格中所需的时序之一(下图)。 您能否提供 VBUS 和两条 CC 线路的 PD 日志和示波器捕获?

    2.数据表的第9.4.1节详细介绍了电池电量耗尽模式下的 ADCIN 配置。 技术参考手册的第3.4.1节介绍了如何在 VIN_3V3再次供电后清除电池电量耗尽标志。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到的超时问题是间歇性的、我一直在尝试重现此问题、但这样做时、我可以使用以前的所有内容请求新的二进制文件、但更改以下原因、它们设置不正确:

    -供电方 PDO 正常。

    -受电方 PDO:
      5V 3A
      9V 3A
      12V 2.5A
      15V 2A
      20V 1.5A

    可供选择的最高电压。

    -将充电器充电电压和电流限制设置为  
      21V 2A

    我们使用5S 电池、因此我们需要21V 的充电电压。


    感谢康纳!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 我将整理一份更新的二进制文件、并在星期一结束时将其提供给您。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    我同时查看参考手册以找到对芯片执行复位的指令、但没能找到。 您能指出这一点吗。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是冷复位和软复位的命令。

    您更喜欢最大充电电流2048mA 或1920mA 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大充电电流为 1920mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是二进制 file.e2e.ti.com/.../ahmed_5F00_binary_5F00_20230815.bin

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经测试了二进制文件、但似乎尚未进行更改

    寄存器说明。
    以下是 PD 日志:
    https://drive.google.com/file/d/1_CtH_iPwnFoF0ASYLksMu8Ymvx5Dn45_/view?usp=sharing  

    此外、在充电器芯片上、我会读取电压和电流寄存器

    0x02 --> 0x80
    0x03 --> 0x00

    0x04 --> 0x38
    0x05 --> 0x31

    与之前相同的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmed、我们的 E2E 系统出现故障、请预留一点时间让 Conner 联系您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、  
    只需检查更新、因为我们正处于开发的关键阶段、最后一点是要修复的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对艾哈迈德的延迟表示歉意、明天我会请他通过 EOB 对您进行更正。

    此致、

    康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次表示歉意,我今天一直在处理这一问题,明天将向你提供这份文件。

    -康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、感谢 Conner。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、我们今天是否会通过任何机会获得该文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附上了更新后的二进制文件、其中包含更新后的充电电压和电流。 我再次对延误表示歉意,我最近换了部门。

    如果您遇到其他问题、我会将该主题分配给 TPS25750团队的某个人、以获取进一步的帮助。

    对于给您带来的不便、我深表歉意。

    此致、

    Connere2e.ti.com/.../ahmed_5F00_updated_5F00_20230828.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新后的二进制文件看起来不起作用、您可以在将端口连接到两个不同的专用壁式充电器时查看 PD 日志
    https://drive.google.com/file/d/10ans1nW9NJM6LzvKQK73ThEk6YvcNC9l/view?usp=sharing

    https://drive.google.com/file/d/1aNKRJ_JaPYyRO-2UG6tsyhITrsmxhP5Y/view?usp=drive_link


    是否有办法在我们处于开发的关键阶段时加快开发流程、感谢您的理解。

    此致、

    艾哈迈 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已与管理层联系、将其确定优先顺序并重新分配。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我已收到此帖子、将尽我的最大努力来帮助您。 我目前对这些设备不熟悉、将尽可能地提供帮助、并在可能的情况下尝试从知识更渊博的专家处寻求帮助或获得帮助。  

    我无法通过 google drive 查看文件。 您可以尝试上传此处包含的信息吗? 还是将信息转换/导入电子表格或文本文档并在此处共享? 如果屏幕截图或片段足够小且足够清晰、就足够了。

    此外、该线程中包含许多信息、而且信息分布广泛、您以前的问题陈述可能已经解决、也许还会开发出一个新的问题。 您能否试图概括或推测您当前的问题陈述对我来说是什么? 这将是一个很大的帮助,非常感谢。

    谢谢。
    字段