This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:静态电流

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273997/tps7a20-quiescent-current

器件型号:TPS7A20

您好、先生/女士:

我们的终端客户想知道是否有任何方法可以降低 TPS7A2018PDQNR 器件上的静态电流?

竞争对手的器件型号为 RT9073A-18GQZ、其 IQ 约为1uA~3uA。

我找不到其他 P2P 器件和 IQ 符合规格。

如果无法降低 IQ、客户想知道  TPS7A2018PDQNR 的 IQ 较高的可能原因?

内部补偿电路是否为该 IQ 的结果?  

请提供一些说明以赢得这一机会。

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satham:  

    静态电流是启用器件时器件内部电路需要运行的最小电流。  

    我可以将其转发给市场营销工程师、以便他们可以从我们的产品系列中推荐某个器件。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juliette:

    请更新营销工程师的检查结果吗?

    我们需要此信息。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Statham、  

    营销部门的回复:"TPS7A0318PDQNR 是 P2P、具有较低的 Iq、但 Iout_max = 200mA。 TPS7A0218PDQNR 具有更低的 IQ、也具有 P2P 功能。"

    此致!

    朱利耶特