This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A89:建议的反馈电阻器值

Guru**** 1185780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A89
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276281/tps7a89-recommended-feedback-resistor-values

器件型号:TPS7A89

您好!
 
我对数据表中建议的反馈电阻器值有一个疑问、这些值与评估套件"TPS7A89评估模块"中的值不同。 评估套件的结果是、对于所有输出、R1 = 12.1kΩ 并且 R2各不相同、R1和 R2的值都不是数据表中推荐的值。
例如、如果我们需要 V_out= 4V:根据数据表值 R1= 40.8kΩ 和 R2= 10.2kΩ、而如果我们根据评估套件值进行设计、则 R1= 12.1kΩ 和 R2= 3kΩ。
我的问题是、最好使用 TPS7A89数据表中的值或使用 TPS7A89评估模块中的值、为什么?  


R1和 R2基于 该图

数据表建议的反馈电阻值  

TPS7A89评估 套件原理图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raasma、

    感谢您的提问。 无论哪种方式,你组织你的抵抗,你会很好。  

    您不需要遵循确切的电阻值、而是按照该公式来获得预期的 Vout。 您可以在数据表中找到该公式。  

    VOUTx = VFBx×(1+R1x/R2x)。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    乔什·纳查西