This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 拓扑选择指南

Guru**** 2520930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C58

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275631/guidance-for-topology-selection

主题中讨论的其他器件:UCC28C58

您好!

我们正在寻找适用于 MOSFET 的 IC、该产品低于 SEPIC 拓扑的规格

输入电压:- 75V 至1000V DC

输出电压:- 400V DC

输出电流:- 300mA

效率>94%

就选择合适的拓扑提供建议、隔离式和非隔离式也都可以。

寻找快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasu,

    我没有看到适合您的确切规格的参考设计、但这里提供了几个设计资源、可帮助您朝着正确的方向前进:

    1. 在此处搜索 TI 参考设计库
    2. 下载并使用 TI Power Stage Designer 来评估和比较各种建议拓扑的性能
    3. 对于1kV 输入、您是否考虑使用 SiC MOSFET? 如果是、TI 最近推出了 UCC28C5x 通用 PWM、这是行业标准 UCC28C4x 系列的升级版。 下文重点介绍的 UCC28C5x 控制器专为 SiC MOSFET 应用而量身定制。 此外、还 提供宽输入电压反激式 EVM、它的工作电压范围为40V<VIN<1kV。

    此致、

    史蒂夫·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    感谢您的回复。

    我们将逐一介绍、然后回来与您联系。

    您对此应用是否有任何其他首选拓扑?

    谢谢  

    瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道直流输入定义为-75V<VIN<1000V? 这是否意味着输入电压可以为-75V、0V、1V、10V 等高达1kV? 在此直流输入电压下运行的应用是什么?  以下 两种拓扑选择可处理-48V 输入。 将负输入电压转换为正输入电压后、拓扑选择就更加清晰了。  

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Steve

     对不起、Steve、我不应在整数值前面使用该符号。

    输入电压范围为+75Vdc 至+1000Vdc。 它只是在正范围内。  

    应用太阳能逆变器的辅助电源。   

    输出电压:400Vdc @ 350mA。  

    请 从终端建议可实现的首选拓扑。 另请帮助我们为建议的 UCC28C58提供仿真模型。   

    您是否可以在方便的任何时间进行团队/WebEx 通话。

    谢谢。此

    致、 瓦苏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以我之前提到的反激式器件为例:

    1. 对于1kV 输入、您是否考虑使用 SiC MOSFET? 如果是、TI 最近推出了 UCC28C5x  通用 PWM、这是行业标准 UCC28C4x 系列的升级版。 下文重点介绍的 UCC28C5x 控制器专为 SiC MOSFET 应用而量身定制。 此外、还  提供宽输入电压反激式 EVM、它的工作电压范围为40V<VIN<1kV。

    史蒂夫