This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:BQ33100学习周期不'不停止

Guru**** 2531710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271802/bq33100-bq33100-learning-cycle-doesn-t-stop

器件型号:BQ33100

你好

我的一个客户是在带有4个超级电容器的 PCB 上使用 BQ33100。

我们使用 Ardvark 探头通过 I2C 与 BQ33100通信。 我们随该文件加载.gg 文件(不使用 TI 探针、因为 TI 工具不允许在出厂时使用命令行)、然后启动学习周期。

我们发送以下命令来启动学习周期: {0x00、0x23、0x00}

碰巧30分钟后、学习周期仍然没有完成、  

然后、我们  使用 {0x54}命令读取 LPASS、LDTO 和 LCTO (OperationStatus)

我们将得到以下答案:  

 [0x54] : D16 (0x10)       D24 (0x18)。

   b0001 0000 b0011000                    

这似乎表明学习周期尚未完成。

你是否有任何想法可以产生一个学习周期不完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0001 0000 0011 0000表示电容器已充满电(FC = 1)并且学习周期已成功并完成(LPASS = 1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 还有一个问题:  

    我在负责 BQ33100的"闪存"寄存器的测试台上工作、然后在连接4个超级电容器的情况下启动学习周期、我想了解:

    a./当为电路上电时超级电容器上的电压应如何随时间变化

    b./ 电路上电时、寄存器在 BQ33100上如何变化

    出现以下情况:  

    1./ Bq33100是"纯净"(从未使用过)、我们只是为芯片供电。
    2./ Bq33100已通过 I2C 使用.gg 文件刷写其寄存器、只为芯片供电。
    3./ Bq33100已通过 I2C 使用.gg 文件对其寄存器进行刷写、已通电、但尚未完成培训周期
    4./ Bq33100已通过 I2C 使用.gg 文件对其寄存器进行刷写、已通电、 且已完成培训周期

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    a:超级电容器的 OCV 互联网曲线中有一些示例。 您可以在超级电容器中搜索充电和放电周期。

    B.我不确定我是否理解您的问题。 如果您对学习周期后的变化感兴趣、可以在学习周期之前和之后导出配置。 您还可以在学习过程中进行记录。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    根据你可以什么原因的学习循环永远无法完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    在我的理解,超级电容器的电荷将不是相同的,取决于那些4个不同的情景,我之前修改... 我想尝试了解曲线会如何根据这些不同的情形产生影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我的理解中、OCV 曲线没有变化。 监测计获知 OCV 曲线的行为、并通过这些信息运行预测。 如果您有兴趣查看电压的外观、则必须实施学习周期并绘制电压。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题,在哪里可以找到.gg 文件,其中的参数正在使用时,组件还没有被使用 ? 出厂 gg 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以将默认固件上载到 TI.com然后读取这些值。 然后导出默认值。

    在上传默认固件之前、请导出您所做的更改。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    "那你打算怎么办?" 您是想从 TI 网站下载此文件、并通过 Pro => srec 编程将其加载到 bq 软件中、那么做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试使用 Pro => srec 编程路径选择对.senc 文件进行编程、但当我点击"Program"按钮时、我会看到一个"Device not in Rom"弹出窗口。
    当我进入 SBS 选项卡时,我检查了 SS 是否为绿色(因此未密封),所以为什么我不能对.senc 文件进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参考之前的主题。

    螺纹1
    线程2
    螺纹3

    对 bq33100超级电容器管理器进行校准和数据闪存编程

    此致、
    何塞·库索