This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950-Q1:VOUT 上允许的最大电压

Guru**** 2516200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22950-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277154/tps22950-q1-max-allowable-voltage-on-vout

器件型号:TPS22950-Q1

您好!  

TPS22950-Q1的数据表规定 VOUT 的绝对最大值为6V。  

该指南是否涵盖故障模式、例如 VOUT 是否与12V 电压轨短路?  

或者、反向电流阻断功能是否会保护器件?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cian:

    由于 VOUT 引脚上的绝对最大值为6V、因此电压不得超过6V、如果发生这种情况、反向电流阻断功能将不会保护器件。

    谢谢。

    帕特里克