This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:在加电阶段是否正在燃烧?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275904/tpsm63606-burning-during-power-up-phase

器件型号:TPSM63606

您好!  

在我们的电路板中、 连接输入电源时、两个 TPSM63606直流/直流转换器着火。

输入:18-24V 低内阻电池

一个 TPSM63606的输出:14.4V

其他 TPSM63606的输出:3.5V  

3.5V 单元上没有负载、14.4V 单元上的100mA 最大值可能很少。  

无法弄清为何两个装置都炸了。 没有浪涌调节电路、但不建议使用此类电路、并且我们所有尝试通过突然上电断开另一个电路板的操作均未成功。  

布局如下所示、且圆圈内的区域已燃烧

SW (14引脚)走线已在事件发生期间上拉至 VCC。

事件发生后、输入和输出短接至~6欧姆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eohan:

    请发送原理图和布局以及设计输入参数。 我来看看、可能需要运行故障分析程序。

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有发送 PM 的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eohan、刚刚接受了您的朋友邀请。 请随时将材料发送到该处。

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的一个团队伙伴向您发送了详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息、我能够查看、但遇到了一些软件问题。 这些文件是否来自 Eagle CAD 软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suphakorn:

    如果可能,你可以生成 PDF 版本的 sch 和板? 我尝试导入到 Altium、但符号和布线不完整。

    我可以尝试下载 EAGLE、但这需要花些时间来处理防火墙。

    谢谢。

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查我的私人消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已收到! 感谢您的支持。 我们会看一下。

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suphakorn:

    电池和 TPSM63606器件之间是否有具有高 ESR 的输入大容量电解电容? 您似乎遇到了无阻尼的"热插拔"电气过载问题。 由于输入电感足够高(由于输入引线较长)和 CIN、会发生 LC 谐振、可以使输入电压发生几乎两倍的振铃。 这可能是导致您的设备着火的原因。 我建议在您的输入线路上添加一个额定电压为50V、容值为100uF 的电解电容器、其 ESR 电阻为几百 mOhms。 请参阅下面的模拟、了解器件的 VIN 可能发生的情况。

    此致、
    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    非常感谢您的帮助。 电池和 TPSM63606之间有一些电解电容器 、但它们都靠近电池、后跟一个长覆铜、中间没有任何电容器。 我们一定会尝试这种方法、并告知您是否有任何更新。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suphakorn:

    我还会测量靠近器件的 VIN、以便查看在热插拔事件期间 IC 出现了什么振铃。 如果出现更多问题、可以随时重新打开此主题。

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    会的。 谢谢!