请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62A01 大家好、
数据表仅提到120pF 作为 Cff 的选项。 我的客户没有此选项。 它们是否也可以使用100pF 或220pF?
此致、
西蒙
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
数据表仅提到120pF 作为 Cff 的选项。 我的客户没有此选项。 它们是否也可以使用100pF 或220pF?
此致、
西蒙
您好、Simon、
感谢您与我们联系、
前馈(Cff)将影响阶跃负载性能。 Cff 较高将导致上冲/下冲较低、但会延长恢复时间。 TI 仅评估了从0到120pF 的 Cff 值。 如果您想使用较高的 Cff 值、则需要考虑稳定性问题。 如果您使用的 Cff 值较高、请进行稳定性分析。
您可以使用波特100执行稳定性分析。 请查看随附的指导波特图测量的文档。
稳定性相关资源:
谢谢。此致、
Moheddin。