This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:TPS65994BFRSLR PD 开关 F/W 更新

Guru**** 1828310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276354/tps65994ad-tps65994bfrslr-pd-switch-f-w-update

器件型号:TPS65994AD

您好、TI 专家。

请取消选中所提供的 bin 文件中的这两项、以便进行 SI USB3测试。
a.项目1:英特尔 VID 启用  
B.项目2:Thunderbolt 模式启用

需要设置哪些特殊设置才能进入 Thunderbolt 合规性 测试模式?

3.如果我想做一个完整的 SI 测试,还有什么我需要注意的吗?

bin 文件: drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系 E2E!

    1.\n\n 请取消选中所提供的 bin 文件中的这两项以简化 SI USB3测试。
    a.项目1:英特尔 VID 启用  
    b.项目2:Thunderbolt 模式启用

    不幸的是、我无法 更改二进制文件本身。

    您能否附上项目文件? 我可以通过这种方式进行修改!

    通过在项目中启用 Intel VID、将允许进入 Thunderbolt。  

    2.需要设置哪些特殊设置才能进入 Thunderbolt 合规性 测试模式?

    对于 Thunderbolt 合规性模式测试、器件需要启用 TBT 模式。

    3.如果我想进行完整的 SI 测试,还有什么需要注意的吗?

    全面测试将涉及什么内容? 这是否涉及 USB-IF 合规性?

    谢谢!

    凯文