This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918:ON 引脚需要的最小电压是多少

Guru**** 2383910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277084/tps22918-what-is-the-min-voltage-required-on-on-pin

器件型号:TPS22918

ON 引脚所需的最小电压是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    要启用器件的最小导通电压为1V。

    根据绝对最大额定值、ON 引脚不得低于-0.3V。

    谢谢。

    帕特里克