This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:关于 MPPT

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277263/bq25798-about-mppt

器件型号:BQ25798

您好!

我想问一下如何使用 BQ25798太阳能充电器为磷酸铁锂电池充电:

  1. MPPT 算法固件是以示例代码还是库的形式提供? 它能否集成到我们现有的 MCU 平台、例如 TI MSP430?

  2. 如果我们有两组 BQ25798充电系统、每组都连接到太阳能电池板并为电池充电、那么 MPPT 程序是否可以集成到单个 MCU 中、通过 I2C 控制两个 BQ25798单元?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    没有固件或驱动程序。   充电器的 EN_MPPT 位使充电器在每个寄存器上每 X 秒停止充电、读取 VBUS =太阳能电池板 VOC、然后设置 VINDPM 寄存器= MPP%/另一个寄存器 x VOC。  只有当 V(BAT)>MINSYS 时,才能设置 EN_MPPT。  它在完全功率循环、WD 过期和 V (BAT)降至 MINSYS 以下后复位。

    将2个 BQ25798连接到同一面板会出现问题、因为它们无法同步、并会在不同时间读取 VOC、从而导致 VOC 错误。

    此致、

    杰夫