This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:如何使用电池组而不是独立的电池组?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276194/bq76920-how-to-use-a-battery-pack-instead-of-separate-battery-cells

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-R2

技术表的图9.1显示了电池电芯的连接、每个电芯在一个引脚上、我可以使用具有此 IC 的电池组内的3个电池吗? 我应该如何进行连接?

我看到技术表中的表9.2、但我不明白我是需要使用3个单独的电池、还是将电池组视为一个、因为我的电池组只为我提供了2个引脚。 在这种情况下、应如何连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pedro:  

    不需要、 很遗憾、 此 IC 用于与各个电芯连接。 每个电池输入都连接到单个电池、因此需要单独的电池。

    如果 您的3节电池组的电压低于5V、则可以将您的电池组作为单个"电池"进行连接。 但是、如果您的电池组电压高于此值、则该器件无法可靠地测量其电压、最终会饱和。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Luis。

    感谢您的观看。

    您能告诉我一个 CI、它对电池组(单个电池除外)执行此控制吗? 你知道吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pedro:

    可以做到这一点的 IC 是 BQ34Z100-R2器件。 这是一种电池组顶部电量监测计、因此它能够提供电池组的 SoC 或 SoH。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要阅读的内容。

    感谢您的帮助。