This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:FMEA

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276895/tps40210-q1-fmea

器件型号:TPS40210-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS40210

客户在现场发现某些设备问题。 他们希望首先使用 TPS40210评估 FMEA。  

输入电压:24V

问题:当输入电压从8V 斜升至24V 时、在此启动计时期间、Rsense 是否开路或短路、应怎么办? 这种情况下的器件行为是什么? 器件将损坏或进入过流保护状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的联系。  

    当 Rsense 短接时、器件永远不会进入过流保护状态。 这可能会因外部器件过流而损坏。

    当 Rsense 断开时、器件根本无法升压。 器件可能会损坏、正如 ABS。 最大 ISNS 引脚的额定电压为8V。

    此致、

    莫里茨