请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51581-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5158
大家好,我正在为一个项目工作,其中包括此反激式转换器。可用的模型不工作,它是加密的。 您能否为我提供用于 EMI EMC 仿真的任何替代 SPICE 模型或参数文件?
| 器件型号:LM5158QRTERQ1 |
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,我正在为一个项目工作,其中包括此反激式转换器。可用的模型不工作,它是加密的。 您能否为我提供用于 EMI EMC 仿真的任何替代 SPICE 模型或参数文件?
| 器件型号:LM5158QRTERQ1 |
你好,穆西卜,
感谢您使用 e2e 论坛。
我从我们的产品页面中查看了 LM5158 Trans PSpice 模型、它在我看来确实运行良好。
您能否详细描述仿真中出现了什么误差?
PSpice for TI 中的一个常见错误是第三方模型的限制。 我们的某些默认测试台仍然包含外部二极管或 FET 模型、从而将探头数量限制为三个探头。 如果仿真配置文件选择了更多探针、则会显示错误。
LM5158在升压原理图中有一个外部二极管模型。 如果您看到此错误、请更换二极管 D1 (PMEG045V100..) 带有默认的二极管部件(dpak)。
反激式原理图没有外部组件。 此处无需修改。
另请确保使用的是最新的 PSpice for TI 版本。
谢谢、此致、
尼克拉斯