您好!
我们正在寻找适用于 MOSFET 的 IC、该产品低于 SEPIC 拓扑的规格
输入电压:- 75V 至1000V DC
输出电压:- 400V DC
输出电流:- 300mA
效率>94%
就选择合适的拓扑提供建议、隔离式和非隔离式也都可以。
寻找快速响应。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Vasu,
我没有看到适合您的确切规格的参考设计、但这里提供了几个设计资源、可帮助您朝着正确的方向前进:
此致、
史蒂夫·M
你好,Steve
对不起、Steve、我不应在整数值前面使用该符号。
输入电压范围为+75Vdc 至+1000Vdc。 它只是在正范围内。
应用太阳能逆变器的辅助电源。
输出电压:400Vdc @ 350mA。
请 从终端建议可实现的首选拓扑。 另请帮助我们为建议的 UCC28C58提供仿真模型。
您是否可以在方便的任何时间进行团队/WebEx 通话。
谢谢。此
致、 瓦苏以我之前提到的反激式器件为例:
史蒂夫