This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:充电器输出端具有大电容

Guru**** 2602745 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276276/bq24170-large-capacitance-on-charger-output

器件型号:BQ24170

您好!  
我们在系统负载直接连接到电池的配置中使用 BQ24170充电器、如数据表中的图23所示:

我们打算用此模块驱动的系统是一个输入电容相对较高(在1000-2000uF 范围内)的放大器电路。
数据表根据电感的不同、建议输出电容在10到30uF 之间、LC 谐振频率应在15到25kHz 之间。
对于1000uF 的系统输入电容、这很难实现。

除了减少系统负载上的电容外、您如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    10-30uF 低 ESR (陶瓷)电容建议适用于接近充电 IC 的电容。  下游可以连接更大的电容、大概具有更高的 ESR 或串联电阻。   

    此致、

    杰夫