This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60401:双路逆变器-级联两个以上器件

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274408/tps60401-doubling-inverter---cascading-more-than-two-devices

器件型号:TPS60401

您好!

我对两个以上 TPS60401级联的优缺点很好奇。 我有一个双倍逆变器可与两个器件配合工作(Vin=5V、Vout =~10V、实际上略低于10V)。  

我看到数据表指出输出电阻会大幅增加、这是否意味着输出电压仍将大于-10V 但小于-15V? 3个级联器件通常看到的输出电压是多少? 是否有任何公式可以计算2个以上器件的输出电压? 3个器件是否有任何缺点?

有人以前做过这个吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    我见过其他两个级联的客户。 三种方法不是很常见。

    通常、级联会增加 输出阻抗、您可能无法在满负载条件下进行驱动。

    当级联3时、输出电压可 大于-10V 但小于-15V。 但是、这取决于电路板布局和寄生效应、应用的最大负载、环境温度等。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    我没有听到你的回应。 您是否需要任何进一步的支持?

    此致、

    费宾