This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:器件推荐

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273204/tps55340-device-recommend

器件型号:TPS55340

大家好、

请推荐一个具有 EN 和软启动功能的5V 至+15V 直流/直流升压芯片、该芯片可以调整上升时间

由于负载电容相对较大、希望可以实现50-100ms 的上升时间。

 TPS55340是否适用、或者您是否有其他推荐器件?

谢谢  

利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    感谢您使用 E2E 论坛、关于您对 TPS55340的查询、通常建议 SS 电容器约为0.047uF、由此、当器件启动时、您将获得大约5 - 6ms 的上升时间或启动时间。 我想知道您为什么希望这么长的启动时间?

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    由于我没有得到您的回复、我将关闭该主题。  

    Br、

    哈龙