This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157-Q1:LM5157-Q1无法提供足够的电流

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272011/lm5157-q1-lm5157-q1-can-not-provide-enough-current

器件型号:LM5157-Q1

大家好、

我已经使用 LM5157-Q1制造了一个 PCB、请参阅随附的原理图。 TI 在另一线程中审阅并祝福该原理图。 它 在2.841A 负载下工作正常、但当增加到3.055A 负载时、稳压器无法保持正常、请参阅所附的屏幕截图。 在更高的负载下、我可以执行哪些操作来保持稳定?

此致、

科里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corey:

    感谢您使用 E2E 论坛,您能否为您的原理图设计填写此 Excel 表格 https://www.ti.com/tool/download/SNVR511 ? 此外、您能否解释一下我在那里看到的波形? CH1是您的 Vout 吗? 什么是 Ch2? 您是否还能共享您的 SW 节点波形?

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corey:

    由于我没有得到您的回复、我将关闭该主题。  

    Br、

    哈龙