This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:TLV733P 最大输出电容

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277151/tlv733p-tlv733p-maximum-output-capacitance

器件型号:TLV733P

尊敬的团队:

数据表中建议的最大输出电容器为100uF。
我们的计数器使用112uF 作为输出电容器。(10uFx11pcs+0.1uFx10pcs)
您有任何疑虑吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seijiro

    直流和交流偏置产生的影响可能会将有效电容降至100uF 以下。  您可以在安装了这些电容器的情况下使用 EVM 来测试负载瞬态、以便评估稳定性。不过、我认为这风险很低、设计可能没问题。  如果您希望进行测试以确保正常运行、请遵循以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slva381b/slva381b.pdf

    谢谢。

    斯蒂芬