This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502Q1EVM:实现5V @ 2A 输入的 LM74502Q1

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74502-Q1, LM74900-Q1, LM74502H-Q1, LM74502Q1EVM, LM74202-Q1, LM74912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272884/lm74502q1evm-implementing-lm74502q1-for-5v-2a-input

器件型号:LM74502Q1EVM
主题中讨论的其他器件:LM74502H-Q1、LM74502-Q1 LM74202-Q1、LM74900-Q1、 LM74912-Q1

团队成员很好!

我想将 LM74502Q1用于 5V @ 2A 输入、并具有5.5V 过压保护、4.5欠压和反极性保护。

我的第一个问题:哪种器件更适合该应用、 LM74502-Q1还是 LM74502H-Q1 ?

我的第二个问题:能否使用 LM74502Q1EVM 通过以下公式更改其上的电阻器来尝试此应用:


谢谢。

道德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moral、

    如果您需要汽车级零部件,您能告诉我们吗?

    请 查看 LM73100和 LM74202-Q1器件。 这些器件将 FET 与控制器集成在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    感谢您的快速响应。

     LM73100看起来是 LM74502Q1的绝佳替代器件、但我的 第二个问题仍然相关、我想首先订购 EVM、并通过以下公式更改其上的电阻器:

    有可能吗?

    谢谢。

    道德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moral、

    是的、您可以在 EVM OV 电阻梯上进行更改以 调整 OV 阈值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    对于5V @ 10A OVP/UVP + OCP +反极性、请为类似的 IC 提供建议

    谢谢。

    道德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moral、

    如果需要精确的过流保护、可以考虑使用 LM74900-Q1。 该器件需要外部检测电阻、以实现精确的 过流保护。

    LM74912-Q1 可用于不需要精确电流检测、但需要某种级别故障保护的应用。 LM74912-Q1使用基于 FET VDS 的感测实现过流保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    我曾尝试使用 LM74900-Q1设计计算器、但收到以下错误:  

    很难理解为什么会变红  

    你能不能说它是否会好?

    谢谢。  

    道德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moral、

    设计计算器在充电时将单元格的颜色变成红色、  

    • 所产生的 OVLO 上升阈值> 所需的 OVLO 阈值
    • 所产生的 UVLO 下降阈值<所需的 UVLO 阈值

    这种颜色更改只是通知用户使用该工具、实际上并不是错误。 如果您对生成的阈值不满意、可以忽略电芯库仑的变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!