This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A90:EN 电压小于 VIN

Guru**** 2815105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276881/tps7a90-en-voltage-smaller-than-vin

器件型号:TPS7A90

您好、团队成员:

当 VIN 仅为1.8V 时、可以向 EN 输入3.3V 吗?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    感谢您的提问。 是的、只要确保 Vin 和 Vout 之间具有足够的差分电压以便 LDO 正确调节、就可以这样做。  

    如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢!

    乔什·纳查西