This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210

Guru**** 2811535 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277003/tps40210-tps40210

器件型号:TPS40210

你好。 您能否提供此组件的线路和负载调节以及最小/最大输出电压。

请考虑28V 标称输入、输出为20。 我在e2e.ti.com/.../8103.ti-line-_2600_-load.docx 中附上了一个示例。 另请注意、它用作 SEPIC 拓扑。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您的联系。 线路和负载调节取决于您的应用、使用的元件和补偿。 在 TPS40210的数据表中、您可以在第26页找到一个设计示例。 在本示例中、最大 线路和负载调节率为1%。 您附加的文件是关于 LDO 的文件。 与开关稳压器相比、这是不同的。

    此致、

    莫里茨