This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PFC 400Hz 设计

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275739/design-of-pfc-400hz

主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC28056

我们想设计 PFC 电路, 400Hz(高达100W,380VDC 输出).

50Hz 和400Hz 之间的设计是否有任何差异?

我是否也可以将50Hz PFC 电路用于400Hz?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santhibhushan:  

    感谢您关注 TI 的 PFC 控制器。

    如果您已经拥有专为50Hz 输入设计的100W PFC、请参阅之前的 E2E 帖子:  
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842449/ucc38050-ucc38050-pfc-based-smps---operation-on-400hz-ac-input
    尽管这涉及到不同的 PFC 控制器、但我的大多数评论通常都适用于以400Hz 频率使用的任何50Hz PFC、与控制器无关。

    如果您要设计400Hz 的新 PFC、我建议使用 UCC28056C 转换模式控制器。   
    该器件的最大导通时间针对50Hz 进行了优化、因此开关频率在400Hz 时可能有点低。
    但 Tonmax 不可调节、因此电感器设计灵活性很小。   

    一种替代方法是 UCC28180 CCM PFC 控制器、该控制器可针对更高的开关频率进行编程、但对于这种低100W 的功率等级、CCM 操作更复杂且成本更高。  

    400Hz 的 PFC 设计过程与50Hz 的 PFC 设计过程相同、不同之处在于电压环路带宽应针对~80Hz 而非~10Hz 的0dB 交叉进行调整。  

    此致、
    乌尔里希   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ulrich:

    我非常感谢你的 答复和分享宝贵的信息。

    现在、我们将根据 TI 的 PMP21160 (修订版 B)将 UCC28056DBV 用于50Hz PFC。

    这里连接了相同的东西、我们用于50Hz 的相同元件。

     告诉我们、我们必须更改哪些元件才能获得400Hz PFC 电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santhibhushan:

    我要为他做见证。 要达到 Uli 提到的80Hz 交叉频率、您需要调整您的 COMP 值、特别是 RCO (R123)、CCO (C118)和 Cco1 (C120)。 请遵循 UCC28056数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28056.pdf)第40页的"电压环路补偿"部分。  

    重复第40-42页的相同步骤、找到3个分量值、但将 FB 设置为80Hz 除外。 数据表示例使用的 FB 为6.66Hz。

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JW:

    感谢您的答复。